欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

如何使用直线轴承−2:直线型和法兰型的区分

  • 2020.03.17 22:01:06
  • 米思米
  • 5218

   下面说明一下直线轴承外形形状的不同点(直线型和法兰型)区分及组装时的注意点。

(1)直线轴承的直线型和法兰型

 【照片1】为直线型、【照片2】为法兰型。

 【照片2】的法兰型轴承有以下优点。

 

  1.   采用直线轴承和法兰轴套一体化构造,结构更加紧凑(【图1】)。

  2.   与直线轴承+另行制作法兰相比,具有低价、纳期短、品质稳定等优点。


如何使用直线轴承−2:直线型和法兰型的区分

【图1】是米思米制法兰型线性轴承的紧凑结构说明图。直线轴承与法兰组装构造、轴套外形过长,而带法兰直线轴承采用一体化构造、结构紧凑。可实现保持耐载荷性能的紧凑化设计。


如何使用直线轴承−2:直线型和法兰型的区分

(2)直线型和法兰型的用途区分

   

   根据以下内容进行直线型和法兰型轴承的选择。


  1.      根据直线轴承是否承受力的状态来选定  ⇒ 受力的线性轴承选择法兰型

  2.      根据装配直线轴承周围的空间和构造面来选定 ⇒ 参考项目-(3直线轴承的安装方法和注意点)

 直线轴承分为自体可动构造和轴承固定使轴回转2种类型。【图2】为将轴作为导向轴的X-Y-Z-θ驱动台的构造图。可做如下分类。

如何使用直线轴承−2:直线型和法兰型的区分

   

   a)部的X轴可动部用直线轴承承受可动体重量的惯性力、直线轴承需要紧密固定。

   b)部直线轴承固定于轴承座,由于采用气缸驱动轴部构造,直线轴承的轴向固定部只承受摩擦力的反作用力,因此采用了直线型紧凑化设计。另外、Y轴直线轴承的设置方向相对θ驱动台的回转轴、2根轴反向设定,直线轴承相对于回转力矩也能够实现高刚性化。

   c)部如果从轴可动方向上考虑,与b)部相同、不会承受较大的力。

如何使用直线轴承−2:直线型和法兰型的区分

(3)直线轴承的安装方法和注意点

(1)直线轴承的安装方法

 直线轴承一般采用扣环或挡板固定的安装方法(参考【照片3】、【图3】)。

如何使用直线轴承−2:直线型和法兰型的区分

如何使用直线轴承−2:直线型和法兰型的区分

(2)直线轴承安装角度的注意点

 直线轴承因轴径大小和类型、轴承的滚珠列数不同。直线轴承的滚珠列数一般为4列〜6列等角度配置。直线轴承水平方向使用的情况下,安装角度尽可能避免滚珠列位于正上方(【图4】的左图)的位置,因为滚珠列处于正上方时容易产生集中负载。

如何使用直线轴承−2:直线型和法兰型的区分

 【图4】为5列滚珠轴承、其额定载荷比率值(右图÷左图)如下。因此应尽量参考上图的安装角度进行安装。

额定静载荷
  (右图÷左图)=1.46


额定动载荷
  (右图÷左图)=1.19



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities